您好!
现在、我们将在200mW 输出模式下测试 TRF7962A (在我们的定制板上)的泄漏功率(EMC 测试)。
由于该测试、泄漏功率级别(200MHz - 800MHz)高于调节定义的谐波电平。
您能否确认以下问题?
1.您是否知道消除谐波的方法(200MHz - 800MHz)?
我们正在考虑在引脚5 (TX_OUT)上插入电容器、并实现 LPF 以消除谐波。
您能给我们建议多大的电容器可以连接到引脚5吗?
此外、是否有任何重要的点可以连接电容器?
当然、我们将参考参考参考设计并复制常量值。
TRF7962A 的输出波遵循。
我们可以看到200MHz 到800MHz 的谐波。
此致、
Nomo