This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:使用电池进行温度传感器贴片

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/929769/rf430frl152h-use-battery-for-temp-sensor-patch

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好。

我正在尝试在温度传感器贴片上测试我自己的天线(http://www.ti.com/lit/an/sloa212a/sloa212a.pdf)。  

原来的天线已卸下。 贴片天线引脚连接到我自己的天线。

但是、我的天线的电感可能太小、无法为芯片供电、并且我无法从 PC GUI 获得任何响应。

因此、我能否使用1.5V 电池来支持 温度传感器贴片? (贴片的数据表显示 TP1和 TP2用于电池)

如果是、我需要进行编程吗? 或者我只是将电池连接到贴片?

提前非常感谢!

此致、

姜英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    在任何情况下、您都应尝试使用正确的值构建天线、以使芯片正确供电并确保与器件进行良好的射频通信。

    如果您只想解决电源问题、可以通过 VDDB 或 VDDSW 为器件供电。 在您的情况   下、您应该通过 VDDSW (引脚3)供电、因为内置电池开关默认处于打开状态、必须通过软件关闭。

    请参阅技术参考手册第44页的图表(图2-1)、其中显示了电源电压分布:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried:

    非常感谢您的回答!

    那么 、图2-1中的"内置电池开关"是否为"EN_BATSWITCH"?

    谢谢!

    此致、

    姜英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    是的、这是可由软件设置的内置电池开关。

    此致、

    Helfried