你(们)好。
我正在尝试在温度传感器贴片上测试我自己的天线(http://www.ti.com/lit/an/sloa212a/sloa212a.pdf)。
原来的天线已卸下。 贴片天线引脚连接到我自己的天线。
但是、我的天线的电感可能太小、无法为芯片供电、并且我无法从 PC GUI 获得任何响应。
因此、我能否使用1.5V 电池来支持 温度传感器贴片? (贴片的数据表显示 TP1和 TP2用于电池)
如果是、我需要进行编程吗? 或者我只是将电池连接到贴片?
提前非常感谢!
此致、
姜英
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我正在尝试在温度传感器贴片上测试我自己的天线(http://www.ti.com/lit/an/sloa212a/sloa212a.pdf)。
原来的天线已卸下。 贴片天线引脚连接到我自己的天线。
但是、我的天线的电感可能太小、无法为芯片供电、并且我无法从 PC GUI 获得任何响应。
因此、我能否使用1.5V 电池来支持 温度传感器贴片? (贴片的数据表显示 TP1和 TP2用于电池)
如果是、我需要进行编程吗? 或者我只是将电池连接到贴片?
提前非常感谢!
此致、
姜英
您好、Jiang、
在任何情况下、您都应尝试使用正确的值构建天线、以使芯片正确供电并确保与器件进行良好的射频通信。
如果您只想解决电源问题、可以通过 VDDB 或 VDDSW 为器件供电。 在您的情况 下、您应该通过 VDDSW (引脚3)供电、因为内置电池开关默认处于打开状态、必须通过软件关闭。
请参阅技术参考手册第44页的图表(图2-1)、其中显示了电源电压分布:
http://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf
此致、
Helfried