Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640
尊敬的 TI 专家:
我想实施应用特定的通信协议。 作为 PHY 层、我想使用与 BLE 类似的调制;2.4GHz 频带中的1Mbps GFSK。 但对于 MAC 层、我想实施一些基于计划的专有通信方案。 我不想使用 BLE 信道跳跃。
因此、我尝试在 CC2650中使用专有模式。 但是、我找不到1Mbps GFSK 射频设置的任何示例代码。 此外、SmartRF Studio 在 CC2650中不支持专有模式。
近年来、我搜索此论坛并发现有人提出类似的问题、但答案是"目前 CC2650的专有模式支持有限"。 对此进行了任何更新? 在 CC2650中、是否有任何支持专有模式下1Mbps 通信的计划? 如果现在提供了示例代码、您能否指向 URL 或显示射频设置代码?
此致、
Satoshi