This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:专有模式下的1Mbps GFSK 通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/928699/launchxl-cc2650-1mbps-gfsk-communication-in-proprietary-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

尊敬的 TI 专家:

我想实施应用特定的通信协议。 作为 PHY 层、我想使用与 BLE 类似的调制;2.4GHz 频带中的1Mbps GFSK。 但对于 MAC 层、我想实施一些基于计划的专有通信方案。 我不想使用 BLE 信道跳跃。

因此、我尝试在 CC2650中使用专有模式。 但是、我找不到1Mbps GFSK 射频设置的任何示例代码。 此外、SmartRF Studio 在 CC2650中不支持专有模式。

近年来、我搜索此论坛并发现有人提出类似的问题、但答案是"目前 CC2650的专有模式支持有限"。 对此进行了任何更新? 在 CC2650中、是否有任何支持专有模式下1Mbps 通信的计划? 如果现在提供了示例代码、您能否指向 URL 或显示射频设置代码?

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi

    您可以尝试使用1Mbps BLE PHY 并将其与 PROP API 结合使用。

    在 BLE 模式下对 CC2650使用 SmartRF Studio 以生成覆盖和设置命令(+ CMD_FS)。 然后采用 SmartRF Studio for CC13x0 并选择传播模式、然后使用它生成 TX 和 RX 命令。

    我无法针对 CC2650进行测试、但我已经针对 CC2640进行了测试、测试效果很好。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的即时回复。

    这是否意味着即使我使用 BLE 模式设置命令、也可以通过专有模式命令控制帧格式和时序? 我不知道这是可能的。

    解决方案对我来说似乎是可以的。 我稍后会尝试。
    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    我还有一个问题。

    符号速率为1Mbps、SmartRF Studio 在 BLE 模式下生成的覆盖项是否可以使用 CMD_PROP_RADIO_SETUP 命令?

    如果可能、我们可以为我们的专有系统定制前导码、编码和同步字设置。 这对我们来说非常方便。

    此致、
    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您不能。 您需要在 BLE 模式下使用代码导出提供的 setup 命令。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 我将尝试使用 CMD_RADIO_SETUP 命令、而不是 CMD_RADIO_PROP_SETUP。

    此致、
    Satoshi