This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:读取范围低于设计值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, MSP430F2370, RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1226349/trf7964a-reading-range-lower-than-designed

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件: MSP430F2370RF37S114

您好、

客户使用 MSP430F2370和 TRF7964A 制造了 RFID 读取器。 软件代码以示例代码 sloc297c 为基准。  电源为5V、在程序中、它还被设定为以全功率运行5V。 但读取范围无法达到设计值。 客户设计的尺寸为10mm、但实际上其范围只能达到2mm。

现在 RF37S114的读取范围为2.5mm、天线尺寸为10mm×10mm。 在现有天线封装中、根据 slou372a 修改参数增加 Q、从而减小 RF37S114的读数范围。  天线设计如下所示:  

您能否指派 TRF7964A 专家来提供一些意见? 谢谢你。

Joyce