This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:在 LPCD 模式期间 TX 功率不稳定?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1222435/trf7970a-tx-power-is-not-stable-during-lpcd-mode

器件型号:TRF7970A

亲爱的香榭丽舍大街,  

我是为我们的客户提出这个问题的。

用户使用 TRF7970a 已有几年、但最近发现现场问题、迫切需要帮助他们进行澄清。

他们使用 TI 建议的 LPCD (低功耗卡检测)方法来检测卡、如下所示。

他们发现 TX 功率不稳定(出现频率约为1%- 2%)、因此 ADC 读数不会进行校正(错误地变得过大)、进而导致电池消耗很大并且意外。

他们已经测试了~30个 TRF7970a 并且发现了相同的结果。

Question:

1.在 LPCD 期间、TRF7970a 上的 TX 功率不稳定是正常的吗?

2.如果是,是否有改进的办法?

3.在软件方面,有全功率和半功率的选择? 是否有任何其他选项、例如3/4功率? 用户正在考虑调整功率来缓解这一问题、但这是功率和距离之间的折衷。 这就是为什么他们要求更多电源选项来调节这一要求。

1.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    所描述的方法只是一个常见示例、而不是建议的解决方案。

    我想在理想情况下、这个方法将独立于 TRF7970A TX 电源。 它是一个具有独立天线的卡存在检测机制、支持 TRF7970A。 然后、只要 TRF7970A 被启用、此检测电路被关闭、TRF7970A 的运行方式就应该与没有此检测方法的情况一样。 否则谐振器天线信号会干扰 TRF7970A 天线信号。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我们直接测量了 TRF7970a 的发射功率、有时发射功率会和正常情况不同。 功率大约高0.5~1dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Judd:

    I FIT 是静态的0.5至1 dBm 传输功率差异、它可能由设置变化导致、例如使用不同的电缆、电缆过度弯曲、连接器中的接触问题。 如果发射功率在运行期间动态变化、则可能是电源电压不稳定所致。

    此致、

    Andreas。