Hallo.
ICH möchte einen RFID Tag mithilfe des TRF7970A und dem passenden Entwicklungsboard DLP7970ABP aussen。
Normalerweise wird Dazu das Launchpad MSOEXP430G2ET empfohlen.
Aus verschiedenes Gründen möchte ich nun aber ohne dieses Pad arbeiten und den Tag mit dem Entwicklungsboard
Direkt über Einen Raspberry Pi auslesen. Das müsste doch 所以母鸡声码器?
da sowohl das Board als auch der Pi über eine SPI Schnittstelle verfügen。 kann die Kommunikitionation 提交 Python geschrieben werden?
Sind da alle notwendigen Bibliotheken vorhanden?
Viele Grüße è re Lara.