This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:Auslesung eines RFID 标签提交 einem Raspberry Pi

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1222615/trf7970a-auslesung-eines-rfid-tags-mit-einem-raspberry-pi

器件型号:TRF7970A

Hallo.

ICH möchte einen RFID Tag mithilfe des TRF7970A und dem passenden Entwicklungsboard DLP7970ABP aussen。

Normalerweise wird Dazu das Launchpad MSOEXP430G2ET empfohlen.  

Aus verschiedenes Gründen möchte ich nun aber ohne dieses Pad arbeiten und den Tag mit dem Entwicklungsboard

Direkt über Einen Raspberry Pi auslesen. Das müsste doch 所以母鸡声码器?

da sowohl das Board als auch der Pi über eine SPI Schnittstelle verfügen。 kann die Kommunikitionation 提交 Python geschrieben werden?

Sind da alle notwendigen Bibliotheken vorhanden?  

Viele Grüße è re Lara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lara、您好!

    感谢您关注 TRF7970A。 与 SS 的 SPI 通信是必不可少的、但要实现全面控制、还需要 EN、EN2和 IRQ 等其他控制信号。

    很遗憾、我不知道有任何适用于 TRF7970A 的 Python 库。

    此致、

    Andreas。