请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7964A 主题中讨论的其他器件:MSP430F2370
我实现了 MSP430F2370 和 DLP-7970ABP 之间的通信、可以识别 RFID 标签。
现在、我有一个基于 MSP430F2370 和 TRF7964A的定制电路板。
现在 msp430f2370能够通过 SPI 操作 trf7964、但是 MISO 级别有一点奇怪。
当程序运行中途时、msp430f2370无法读取 trf7964反馈的数据、
MISO 上的数据电平仅略高于伏特。 我认为 MISO 电平太低、以至于 msp430f2370无法读取 trf7964反馈。
我想知道 MISO 线路上数据电平较低的可能原因是什么? 我应该如何解决?
这里是我观察到的示波器波形。