This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:具有大量节点、可实现多个同步网络、控制每个网络使用的频率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2662R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1216699/cc2662r-q1-large-numbers-of-nodes-implementing-multiple-simultaneous-networks-controlling-frequencies-used-by-each-network

器件型号:CC2662R-Q1

我正在开发一种应用 、希望在这个应用中控制多个网络、控制每个网络的频率、跳频等、以便支持大量节点(例如256-1023)。

细节看起来像是专有   信息、必须签署 NDA 才能获取有关 cc2662r-Q1的更多信息。

我应该联系谁来获取此内容?

谢谢!
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这里是无线 连接技术选择指南。  CC2662R-Q1与您无关、也没有一种协议可以满足您列出的所有要求。  Zigbee 和 Thread 不支持跳频、15.4-Stack 和 BLE 无法支持如此多的节点。  您可以考虑重新发布到 低于1GHz 论坛

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的快速响应。  出于其他系统架构原因、我们不得不使用 CC2662R-Q1实现的 WBMS 协议。 我正在尝试确定的是、我是否可以获得 100个以上的节点(TI 应用信息表明单星型信标网中最多可以有100个节点) 、并 在自己独立的频率/信道上运行每个网络 (CC2662无线电可能在2.4至2.48GHz 的频率下工作)。  我正在寻找有关 WBMS 实现的规范、具体而言是信道带宽和是否/如何设置信道频率。  如果我们可以运行5-8个通道、那么我们就认为我们可以设计出一个解决方案。  感谢额外的指导。 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    虽然 WBMS 协议设计为可扩展到100、但我可以向您保证、最好的办法是通过 SDK 中的相应射频示例构建适合您自己要求的专有网络。 WBMS 协议专为固定功能而构建、在自定义网络方面不为开发人员提供大量选项。 我将首先研究如何使用 prop RF 示例、这些示例展示了如何利用射频驱动程序、并提供一条使用我们的 PHY 开发您自己无线网络的路径。 这实际上是我们所有无线网络都构建在其基础之上的驱动程序。