我正在开发一种应用 、希望在这个应用中控制多个网络、控制每个网络的频率、跳频等、以便支持大量节点(例如256-1023)。
细节看起来像是专有 信息、必须签署 NDA 才能获取有关 cc2662r-Q1的更多信息。
我应该联系谁来获取此内容?
谢谢! 
John 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在开发一种应用 、希望在这个应用中控制多个网络、控制每个网络的频率、跳频等、以便支持大量节点(例如256-1023)。
细节看起来像是专有 信息、必须签署 NDA 才能获取有关 cc2662r-Q1的更多信息。
我应该联系谁来获取此内容?
谢谢! 
John 
您好、Ryan、
感谢您的快速响应。 出于其他系统架构原因、我们不得不使用 CC2662R-Q1实现的 WBMS 协议。 我正在尝试确定的是、我是否可以获得 100个以上的节点(TI 应用信息表明单星型信标网中最多可以有100个节点) 、并 在自己独立的频率/信道上运行每个网络 (CC2662无线电可能在2.4至2.48GHz 的频率下工作)。 我正在寻找有关 WBMS 实现的规范、具体而言是信道带宽和是否/如何设置信道频率。 如果我们可以运行5-8个通道、那么我们就认为我们可以设计出一个解决方案。 感谢额外的指导。 John
John:
虽然 WBMS 协议设计为可扩展到100、但我可以向您保证、最好的办法是通过 SDK 中的相应射频示例构建适合您自己要求的专有网络。 WBMS 协议专为固定功能而构建、在自定义网络方面不为开发人员提供大量选项。 我将首先研究如何使用 prop RF 示例、这些示例展示了如何利用射频驱动程序、并提供一条使用我们的 PHY 开发您自己无线网络的路径。 这实际上是我们所有无线网络都构建在其基础之上的驱动程序。