This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:我们的问题如下

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM, RI-TRP-DR2B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1207113/ri-trp-dr2b-our-problem-as-below

器件型号:RI-TRP-DR2B

大家好、

我的客户需要帮助。

使用便携式阅读器读取20个 TI RFID 读数,覆盖前/覆盖后,20个 RFID 显示相同的 ID 号,似乎覆盖失败,但 PC 阅读器是不同的。 我们感到困惑。

  

下面是详细测试。

我们从以下批次取走了20件 RFID。

 

1、使用便携式阅读器读取20个 TI RFID、覆盖之前/之后、20个 RFID 显示与下面相同的 ID 号。

 

2、使用 PC 读写系统,写覆盖前,读取20个 RFID ID 号相同,如下所示:

 

 

3、使用 PC 读写系统,覆写后,20pcs RFID,ID#不同的写入内容不同,如下所示:

 

您能帮助了解一下吗? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chong:

    似乎没有足够的射频能量来写入应答器。 也似乎没有反应。 请确保读卡器具有正确的耦合、请等待响应完成。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我收到了客户的回复:

    不理解。

    我们可以将内容写入 RFID、这意味着系统具有正确的耦合并且 RFID 已经完成响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chong:

    我有一些问题需要进一步分析。

    1. 尝试访问哪个页面? (此多页应答器上的页面需要单独访问。 请参阅 用户指南。)
    2. 便携式阅读器是否遵循指定的帧格式?
    3. 客户是否 在 PC 上使用 TI 读取器(例如 MRD2EVM)?
    4. 这一问题是否仅存在于更多 RI-TRP-DR2B 中的20个器件上? 如果是、故障器件的百分比是多少?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我收到了客户的回复:

    我们在 PC 上使用读卡器、请参阅附件。  
    e2e.ti.com/.../JY_2D00_V640_FB7C1752C4893C68664E0E4E1A90E14F4F53AE8B_V1.06.pdf

    对于 TI RFid、请帮助澄清:

    1、我们需要的是 TI 读取器还是 TI 授权读取器?

    2、无论我们使用哪种阅读器读取,20件 RFID 的内容是一样的,这是正常的吗?

    3、便携式读卡器和 PC 读卡器,读内容不同,这是正常的?

    4.发货前、TI 是否为每个 RFID 分配了唯一的 ID (或内容)? 因为我们发现所有 RFID 内容都是相同的、无论我们使用的是何种阅读器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chong:

    以下是我对您的问题的解答:

    1. RI-TRP-DR2B 使用的是 TI 通信协议。 因此、使用 TI 读取器最简单。 但是、只要 TI 遵循协议、它也可以为 RI-TRP-DR2B 构建定制的读取器。 用户指南中记录了详细信息

    2.是的,所有 RI-TRP-DR2B 在生产后的内容相同。

    3.这取决于读者。 如果两个读者都遵循 TI 协议、则存储器组织可能仍然不同。 用户指南中记录了详细信息

    4.不可以、发货前 TI 未预先分配预先编程的唯一 ID。

    此致、

    Andreas。