This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Wireshark 日志中缺少与安全相关的日志(加入状态2:身份验证)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1202427/lp-cc1352p7-security-related-logs-join-state-2-authenticate-are-missing-in-the-wireshark-log

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、TI 支持团队:

我 想了解 WiSun 协议。 我发现我捕获的日志中缺少与安全相关的日志(EAPOL、EAP)。您能帮助我找出缺少这些日志的原因吗?

我 已将 LP-CC1352P7-1配置为边界路由器和路由器。  

LP-CC1352P1配置为监听器。 我将使用以下工具

1、SmartRF-Sniffer Agent v1.10

2. Wireshark V4.0.3

3. Code Composite Studio 12.1.0

这是我的配置屏幕截图

这是 Wireshark 日志  

Br

Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 要比较的此链接的示例日志。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1067364/cc1352p-wireshark-packet-capture-wi-sun-network

    我可以在此处看到与安全相关的消息、但不在我的日志中。 请帮助我们启用安全日志

    Br
    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我还看到与类似的问题  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1094912/mark-and-decode-the-wisun-packets-accurately-in-wireshark/4068172?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=wisun%2520log#4068172

    我已经添加了解码器密钥到 Wireshark ,我已经编译了代码与 FIXED_GTK_KEYS . 网络名也是 Wi-SUN 网络、我仍然看不到解密数据包。

       

    请帮助修复此问题。

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是新日志、因为软件未正确更新  

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是新日志  

    e2e.ti.com/.../wisun_5F00_log_5F00_6_5F00_march.zip

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana:

    定义 fixed_GTK_keys 后、请您可以清理工程并重新编译。 似乎 GTK 密钥尚未应用。  

    此外、请确认您已按照本故障排除指南中的步骤操作。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/ti_wisunfan/html/wisun-guide/debugging-index.html#packet-sniffer

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我已经重建了软件。 以下是全新日志清理和构建后供您参考。

    $ spinel-cli.py -u /dev/ttyACM0
    spinel-cli > ncpversion
    TIWISUNFAN/1.0.1;发布;Mar 6 2023 16:25:15
    停止更新

    我可以看到路由器示例变量  fixed_GTK_keys 缺失。我应该定义该变量并生成该工程吗?

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana:

    我得以重现您的问题。 我找到了一个解决办法。  
    在使用固定的 gtk 密钥刷写项目之前、您似乎需要对边界路由器上的 uniflash 执行完全闪存擦除。  

    似乎正在从之前刷写的项目中使用一些 NV 数据。 请尝试使用 uniflash 进行完全闪存擦除、然后将边界路由器固件刷写到您的设备中。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

     我尝试擦除整个闪存,仍然  EAPOL, EAP 日志丢失。 这是新的 Wireshark 日志

    e2e.ti.com/.../wisun_5F00_log_5F00_9_5F00_march.zip

    我看到一些差异, PAN 版本在信息归档和没有警告额外的信息未解码。

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:  

    我把通道总数更改为1 ,屏幕快照附. 现在我在日志中看到了一些其他消息(RPL 控制)、但仍然缺少安全消息。

    附加了新的 Wireshark 日志。  

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我有一些意见与你分享,你能检查一下这是正确的

    1.当通道数为1时、表示所有数据包都在1个通道上发送、如果我们没有将此设置为1、则有些数据包在 Wireshark 中会丢失。  

    2.我确实擦除了边界路由器的整个闪存,并在编译了   fixed_GTK_keys 后再次加载软件,但缺少安全消息  

    由于安全握手只发生一次,即使在重新启动之后, 边界路由器和路由器之间也不会发生密钥交换。

    3.我擦除了整个闪存为边界路由器和路由器,并更换了板,这之后我只能在日志中看到一次安全消息。  

    4.重新启动后,安全日志也丢失。  

    供您参考的新日志。 在您作出回应后,我会将此问题设置为解决。

    e2e.ti.com/.../wisun_5F00_log_5F00_10_5F00_march_5F00_with_5F00_security.zip

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题,我们可以只从板中删除密钥,以查看日志中的安全消息

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana:  

    是的、通道应减少为1、以便监听器捕获所有消息。  

    监听器只能监听一个通道、我们希望器件仅在该通道上进行传输、以便能够捕获所有消息。 很抱歉、我之前没看到。  

    根据 WiSUN FAN 规范的建议、密钥材料存储在 NV 中。 因此、您在重置节点时看到的行为是预期行为。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要安全日志需要重新出现。 应该擦除器件上的闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 SID,我的问题现已解决。