This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:两个通用 TX 操作之间的最小间隔

Guru**** 2581015 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1350837/lp-em-cc2340r5-the-minimum-interval-between-two-generic-tx-operation

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好,

我 想知道两个通用 TX 操作之间的最小间隔是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于背靠背 TX、从一个 TX 的结束到下一个 TX 的开始、大约需要281usec。

    这基于 SDK 示例 rfPacketTx 和 EnergyTrace 电流消耗波形。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    测量  DIO11(TX ),从 TX 信号端到下一个 TX 信号端,大约需要339us ,这是基于 SDK 示例 rfPacketTx。 是否有可能缩短此间隔?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toby、本主题还有一个相同的问题。  
    我们希望设计一个具有大量数据包但数据包长度极短(例如4-8字节)的专有协议。 我们需要超短 TX 到 TX 间隔、以更大限度地扩大无线通道效率。

    在 rfPacketTx 示例中、在您提交 TX 之后、它似乎在实际的"start_tx"命令之前要进行大量的初始化。  是否有任何其他方式可以 初始化一次、然后执行更新 TX 缓冲区并重复发送。 我们测试了 rfPacketTxRepeatat、两个 TX 的间隔大约只有130us。 我们是否有其他方法来进一步缩短间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在发出 TX 命令后使 FS 保持开启状态。

    这是使用 RCL_CMD_GENERAL_TX_t --> config --> fsOff 进行配置的。
    我认为这会带来与 RCL_CmdGenericTxRepeat.

    如果需要进一步提高速度、则可能必须自定义应用和无线电之间的接口(更高的开发成本)。
    其源文件位于以下位置: C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\source\ti\drivers\RCL