您好,
CC2652RB 降低了2402MHz 通道中的接收灵敏度、最大衰减为4dB。 其他通道正常。 请帮助分析原因。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我理解正确、在测量灵敏度时、不会得到与数据表图8-11中提供的数据类似的数据:
而是在2402 MHz 上有4dB 的差值。 换句话说、如果使用上面的图、您会在其他地方看到2402 MHz 的灵敏度为-93、但大约为-97? 假设正在使用 BLE 1Mbps PHY?
为了帮助我更好地理解问题、您可以提供以下信息:
1) 1)测试设置说明(例如、使用的硬件、这是否为传导测量等)
2) 2)该问题是否已在我们的 LaunchPad 评估硬件上复制(https://www.ti.com/tool/LP-CC2652RB)?)
3) 3)您是否在多个器件上看到此行为?
4) 4) 2402和其他频率使用的 PHY 和实现的灵敏度
谢谢。
杰克
尊敬的 Jeno:
否、无法在 IC 级别评估合规性。 仅限于模块或系统级。 在系统级别、我们具有使用 CC2652RB 的 LaunchPad 评估套件的符合性声明- https://www.ti.com/lit/pdf/sszqmz7
Br、
杰克