This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652RB 灵敏度问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1330587/cc2652rb-cc2652rb-sensitivity-issue

器件型号:CC2652RB

您好,

CC2652RB 降低了2402MHz 通道中的接收灵敏度、最大衰减为4dB。 其他通道正常。 请帮助分析原因。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、在测量灵敏度时、不会得到与数据表图8-11中提供的数据类似的数据:

    而是在2402 MHz 上有4dB 的差值。 换句话说、如果使用上面的图、您会在其他地方看到2402 MHz 的灵敏度为-93、但大约为-97? 假设正在使用 BLE 1Mbps PHY?

    为了帮助我更好地理解问题、您可以提供以下信息:

    1) 1)测试设置说明(例如、使用的硬件、这是否为传导测量等)

    2) 2)该问题是否已在我们的 LaunchPad 评估硬件上复制(https://www.ti.com/tool/LP-CC2652RB)?)

    3) 3)您是否在多个器件上看到此行为?

    4) 4) 2402和其他频率使用的 PHY 和实现的灵敏度

    谢谢。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我将直接通过电子邮件与您联系以了解后续步骤。

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jake,

    您能帮助我回答以下问题吗?谢谢!

    我是否可以问、蓝牙模块/芯片是否具有符合无线电设备指令(RED)(2014/53/EU)的证书或合规性声明? 或者是否有符合 EN 300 328、EN 301 489-1、EN 62479/EN 50566的报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    否、无法在 IC 级别评估合规性。 仅限于模块或系统级。 在系统级别、我们具有使用 CC2652RB 的 LaunchPad 评估套件的符合性声明- https://www.ti.com/lit/pdf/sszqmz7

    Br、

    杰克