This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A -通过写入/读取、具有不同 SPI 模式的不同芯片版本

Guru**** 2556520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1338037/trf7970a-trf7970a---different-silicon-versions-with-different-spi-modes-by-write-read

器件型号:TRF7970A

大家好!

在一项调查中、我们研究了是否通过 SPI 正确控制 TRF7970、在他看来、这似乎很好。

通过查看数据表(版本:SLOS743B - 2011年8月- 2012年3月修订) 、描述了在模式0下使用 SPI 进行写入和在模式1下读取 SPI 的 SPI 模式。 版本:SLOS743M - 2011年8月- 2020年3月修订描述了用于写入和读取的 SPI 模式1。 (请参阅随附的图像)。 Linux 内核驱动程序实现写入和读取模式1、这种行为在 SPI 总线上得到了确认。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/667/Compared-Datasheets.png  

我的问题:

  • 是否有多个芯片版本具有与市场上芯片 SPI 模式不同的行为?
  • 或者"旧"数据表是否完全错误(请参阅比较数据表上方的链接)。

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

     

    请参考此产品的最新数据表。

     

    虽然 TI 在最初产品发布时力求在数据表中包含最准确的信息、但 TI 会不时提供勘误表或数据表更新。

     

    谢谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、感谢您的回答。

    我的问题是数据表在数据表版本2012和最后一个数据表版本2020中关于 SPI Modi 配置的信息有争议。

    2020年的数据表仅提供了2017年3月28日至2020年3月11日的修订历史记录、因此我找不到任何有关 SPI 更改的信息。
    较旧的数据表是在 google 的帮助下建立的。

    芯片勘误表(仅限于2016年版本 B 的文档)未提及 SPI 总线上的任何更改、也未提及与不带芯片选择的 i 问题有关的错误。 我目前正在调查女巫 SPI-MODI 是必要的。 (我们这里有8年前推出的芯片...)

    您能不能给我一点提示一下、我是否能得到此芯片的特定数据表版本、以便进一步调查还有间隙?

    谢谢

    瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valentin、是、请使用最新的数据表了解更新信息。   

    SLOS743 B D/S 描述不正确。 并排参见下文 B 和 M 数据表中的屏幕片段。 左侧是 B 版本。 对于用红色下划线标出它的 B 版本、在上升沿进行 MOSI 转换并由读取器在下降沿进行采样是正确的。 在以黄色突出显示的详细说明中、说明显示了错误的相反内容。 对于右侧的 M 版本、是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢。

    谢谢

    瓦伦丁