大家好!
在一项调查中、我们研究了是否通过 SPI 正确控制 TRF7970、在他看来、这似乎很好。
通过查看数据表(版本:SLOS743B - 2011年8月- 2012年3月修订) 、描述了在模式0下使用 SPI 进行写入和在模式1下读取 SPI 的 SPI 模式。 版本:SLOS743M - 2011年8月- 2020年3月修订描述了用于写入和读取的 SPI 模式1。 (请参阅随附的图像)。 Linux 内核驱动程序实现写入和读取模式1、这种行为在 SPI 总线上得到了确认。
我的问题:
- 是否有多个芯片版本具有与市场上芯片 SPI 模式不同的行为?
- 或者"旧"数据表是否完全错误(请参阅比较数据表上方的链接)。
非常感谢您的帮助