请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H、
您好!
如标题所示、当我尝试使用 RF430FRL15XH GUI 接口1.3.1.0版本读取连接到100k 热敏电阻的 RF430FRL152H 补丁中的 ADC2引脚时、GUI 会报告错误"ISO15693 ROM 传感器支持已禁用"、如下所示。 GUI 在演示模式下工作、但在我点击"Yes"后、问题也没有解决。 我想询问我是否需要进行任何其他特定设置。 可能是什么导致了这种情况发生? 或者您是否有可以为我提供的指南? 感谢您发送编修。
此致、
SZX