This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:当 RF430FRL15XH GUI 接口在'Demo Mode&#39中请求 RF430FRL152H 补丁温度时出现"ISO15693 ROM 传感器支持被禁用"错误;

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1305089/trf7970a-an-iso15693-rom-sensor-support-disabled-error-has-occurred-when-rf430frl15xh-gui-interface-tring-to-request-temprature-of-rf430frl152h-patch-in-demo-mode

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

您好!

  如标题所示、当我尝试使用 RF430FRL15XH GUI 接口1.3.1.0版本读取连接到100k 热敏电阻的 RF430FRL152H 补丁中的 ADC2引脚时、GUI 会报告错误"ISO15693 ROM 传感器支持已禁用"、如下所示。 GUI 在演示模式下工作、但在我点击"Yes"后、问题也没有解决。 我想询问我是否需要进行任何其他特定设置。 可能是什么导致了这种情况发生? 或者您是否有可以为我提供的指南? 感谢您发送编修。

  

此致、

SZX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我仅使用适用于 NFC 应答器的 TRF7970A EVM。 但我还没有 引导加载程序。 贴片未配备任何连接器、由 TRF7970A EVM 中的线圈供电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 RF430FRL152H 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。