This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGB:可在20cm 范围内读取的 RFID 应答器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1295841/trpgr30atgb-rfid-transponders-which-can-be-read-at-20cm-range

器件型号:TRPGR30ATGB

团队、您好!

我有以下用例。 您能否确认  TRPGR30ATGB 是否可以工作、或者您会建议另一个器件?  

----------------

 在混凝土地面上应钻一个孔、以便用橡胶锤插入应答器。 然后应该能够在离地面20cm 的最远距离读取应答器。 可能有水
在应答器的孔中和上方、它仍然必须是可读的。 转发器必须抗酸(牛粪)。 你有什么合适的东西吗?

我不知道这是否合适... 形状适合:
www.mouser.de/.../595-TRPGR30ATGB

也许我还可以钻一些孔、这样应答器就不必用锤子推入、然后再次闭合。

----------------

提前感谢您。

此致、

乌斯曼·尼亚齐

QEC45E9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、您好!

    我认为它很可能会起作用。 但此用例尚未经过测试、因此我无法确定进行确认。

    此应答器采用玻璃封装、不应使用锤子推动、否则会损坏。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    您是否有其他可通过水在混凝土中读取的转发器? 它们必须具有抗酸性。 不需要用锤子敲击它们,我也可以钻更大的孔。 您是否有适合的读卡器的任何优惠?  

    谢谢你。

    此致!

    乌斯曼