请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRPGR30ATGB 团队、您好!
我有以下用例。 您能否确认 TRPGR30ATGB 是否可以工作、或者您会建议另一个器件?
----------------
 在混凝土地面上应钻一个孔、以便用橡胶锤插入应答器。 然后应该能够在离地面20cm 的最远距离读取应答器。 可能有水 
在应答器的孔中和上方、它仍然必须是可读的。 转发器必须抗酸(牛粪)。 你有什么合适的东西吗? 
我不知道这是否合适... 形状适合: 
www.mouser.de/.../595-TRPGR30ATGB
也许我还可以钻一些孔、这样应答器就不必用锤子推入、然后再次闭合。
----------------
提前感谢您。
此致、
乌斯曼·尼亚齐
QEC45E9