This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:wBMS 演示通信例外

Guru**** 2431600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2662R-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1273630/cc2662r-q1-wbms-demo-communication-exception

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好、团队成员:

我按照以下文档"Wbms 快速入门"从 simplelink_wbms_sdk_2_00_02_12_eng、我使用了两个 CC2662R-Q1作为主节点和 设备节点、从 C:\ti\simplelink_wbms_sdk_2_00_02_12_eng\examples\rtos 然后使用 GUI 运行 WBMS 演示、我发现 当我从主节点向器件节点发送命令时、主节点和器件节点可以搜索其他节点并成功进行通信、如下文所示。

但是、 当我更改较新的 SDK"simplelink_wbms_sdk_2_00_03_09_eng"并以相同的方式进行测试时、测试不起作用 、我无法使用 GUI 从 WBMS 演示中找到任何内容、然后我调试了演示、当演示运行到功能时  MAC_setMainConfig()或 MAC_setDeviceConfig(),一些错误如下面所示,它跳转到 assert_isTrue ()。  

我想知道这是否是硬件问题? 如何正确使用新的 SDK?

转发、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    从2.0.2.12到2.0.3.9的命令有变化。 GUI 仅支持旧命令。 请停止在2.0.3及更高版本中使用 GUI 进行网络测试。  

    此致、

    芭芭拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队问候,

    感谢您的答复、 您能否告诉我、为什么在初始化 wBMS 库时、新版本 SDK 的调试会进入循环、因为我在开始网络测试步骤之前发现了该错误。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    您能否帮助扩展一下"A loop"的外观以及触发环路行为的步骤是什么?

    此致、

    芭芭拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调试已启动、无法运行到如图所示的第二个断点、

    然后、继续、单击"暂停"

    循环、like this

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    我假设涉及的是 GUI? APP_DIAG_SETMAINCONFIG 已从2.0.2更改为2.0.3。 如果继续使用旧命令、则会导致此处出现此问题。

    此致、

    芭芭拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    "我假设这里涉及的是 GUI?"

    否,发生错误时、我没有打开 GUI。  

     我一开始调试和初始化堆栈就进入了循环、但在对较低版本的 SDK 进行调试时却没有出现这种情况。

    我需要知道原因来确认这不是我们的产品的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我使用 TI 电路板对 wmain_diag 项目运行相同的步骤、无法看到相同的问题、是否根据原始 SDK 示例项目进行了任何配置或代码更改?

    谢谢。

    Br.

    芭芭拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "是否根据原始 SDK 示例工程进行了任何配置或代码更改?"

    否、

    您能告诉 我这块电路板的具体型号吗?  

    我可以在 TI 官方网站上购买吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    原始 SDK 示例工程应该没有这样的问题。 您能否帮助检查您的环境是否满足 SDK 要求、如 文件:///C/C:/ti/simplelink_wbms_sdk_2_00_03_09_eng/release_notes_simplelink_wbms_sdk_2_00_03_09_eng.html.中所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我重新下载了 CCS 版本12.1.0、但程序未成功编译、错误如下所示:

    值得一提的是、我们没有使用 TI 官方的董事会、我不知道这是不是问题的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经解决了 SysConfig 版本的问题、但调试后仍会进入循环、所以我怀疑是硬件问题。 您能告诉我您在测试中使用的 ti_board 的器件型号吗?

    我没有收到您的跟进消息,请问问题是否仍在解决?

    期待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    有关电路板应用、请联系销售人员。 谢谢。

    Br

    芭芭拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您在测试中使用的 ti_board 的器件型号、 我应该申请哪种型号?

    此致、