This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:无法使用 UART0将映像加载到引导加载程序

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2538, CC2652R7, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1273829/cc2652r7-not-able-to-use-uart0-to-load-an-image-to-the-boot-loader

器件型号:CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件:CC2538、SysConfig、、

我一直在尝试在 CC2652R7上运行 sbIAppEx.cpp 示例、但不断看到 "器件无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置器件并重试。 如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。 目前、我正在使用 USB 到 TTL 串行转换器电缆、其中 TX 和 RX 引脚连接到 CC2538/CC26x0/CC26x2串行引导加载程序接口文档中指定的 UART0 RX 和 TX 引脚。 我已尝试翻转 TX 和 RX 引脚、拔下 BTN-1并重新插入、尝试上传包含 SysConfig 文件的项目、以启用引导加载程序、后门引导加载程序和引脚。 我已通过桥接 TX 和 RX 引脚并写入终端确认电缆工作、并且已过滤波特率。 它唯一工作的时间是我使用了 Micro USB 端口(XDS110类应用程序/用户 UART)。 任何帮助都会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    下面是一个  包含深入 sblAppEx 过程的 E2E 帖子。  如果仍在使用 LP-CC2652R7、请确保在使用 USB 转 TTL 串行转换器电缆时移除 RXD/TXD 接头跳线(也确保连接 GND)。  如果可以使用 XDS110反向通道 UART、则 CCFG 配置的引导加载启用没有任何问题。  您可以使用示波器或逻辑分析仪来测量电源线、RESET 线和 UART 线、以确认串行电缆接口的工作方式与 XDS110的接口类似。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您向我发送您的深入 sblAppEx 程序、问题在于 RXD/TXD 跳线电缆。

    此致、

    肯尼斯·托马斯