Thread 中讨论的其他器件:CC2538、SysConfig、、
我一直在尝试在 CC2652R7上运行 sbIAppEx.cpp 示例、但不断看到 "器件无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置器件并重试。 如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。 目前、我正在使用 USB 到 TTL 串行转换器电缆、其中 TX 和 RX 引脚连接到 CC2538/CC26x0/CC26x2串行引导加载程序接口文档中指定的 UART0 RX 和 TX 引脚。 我已尝试翻转 TX 和 RX 引脚、拔下 BTN-1并重新插入、尝试上传包含 SysConfig 文件的项目、以启用引导加载程序、后门引导加载程序和引脚。 我已通过桥接 TX 和 RX 引脚并写入终端确认电缆工作、并且已过滤波特率。 它唯一工作的时间是我使用了 Micro USB 端口(XDS110类应用程序/用户 UART)。 任何帮助都会很好。