This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:由 TRF7960生成的 SYS_CLK 值出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370, TRF7960, TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1270328/trf7960-issue-with-the-value-of-sys_clk-generated-from-trf7960

器件型号:TRF7960
主题中讨论的其他器件:MSP430F2370

大家好!

我们正在使用的硬件原理图是 TRF7960为 MSP430F2370馈送时钟(cf ti 文档 slou 186g)。

这个问题位于 TRF7960的 SYS_CLK 的值中、该值始终为3.39 MHz、即使当 JTAG 被配置为提供6.78 MHz 或13.56 MHz 时也是如此 互联

但是、当连接了 JTAG 时、来自 TRF7960的 SYS_CLK 的值是软件配置的值(3.39、6.68或13.56)。

我想这可能会导致 MSP430F2370对 TRF7960的配置延迟、但我不知道在哪一步。

你有什么建议,以理解和解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7960产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。 另请注意、TI 建议 在新设计中使用 TRF7970A 或 TRF7964A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    很遗憾、我实际上是在更新旧的硬件设计、没有机会更新 TRF7960。

    我查看了"类似主题"、但没有找到与 SYS_CLK 问题相关的任何内容。