主题中讨论的其他器件:MSP430F2370、
大家好!
我们正在使用的硬件原理图是 TRF7960为 MSP430F2370馈送时钟(cf ti 文档 slou 186g)。
这个问题位于 TRF7960的 SYS_CLK 的值中、该值始终为3.39 MHz、即使当 JTAG 被配置为提供6.78 MHz 或13.56 MHz 时也是如此 不 互联
但是、当连接了 JTAG 时、来自 TRF7960的 SYS_CLK 的值是软件配置的值(3.39、6.68或13.56)。
我想这可能会导致 MSP430F2370对 TRF7960的配置延迟、但我不知道在哪一步。
你有什么建议,以理解和解决这个问题?