请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R7 您好!
如何使用2.4GHz 无线电、我们如何提取 I/Q 样本并将其输出到控制台(UART)以进行进一步分析?
谢谢
卡尔蒂克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何使用2.4GHz 无线电、我们如何提取 I/Q 样本并将其输出到控制台(UART)以进行进一步分析?
谢谢
卡尔蒂克
Karthik、您好、
您要评估什么 SDK 和射频堆栈? 请浏览 类似的 E2E 帖子。
此致、
瑞安
"I/Q 样片"是一个通常为 BLE 应用保留的术语。 如果没有更多信息、我只能推荐 无线电软件包(rflib) API 文档中的 RF_getRssi 、该文档最终是 CMD_GET_RSSI RF 命令。
此致、
瑞安