This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:提取 I/Q 样本

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1268768/cc2652r7-extract-i-q-samples

器件型号:CC2652R7

您好!

如何使用2.4GHz 无线电、我们如何提取 I/Q 样本并将其输出到控制台(UART)以进行进一步分析?

谢谢

卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    您要评估什么 SDK 和射频堆栈?  请浏览 类似的 E2E 帖子

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、没有使用射频堆栈。

    使用通过 syscfg 生成的无线电驱动程序构建定制应用程序。

    SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

    谢谢

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "I/Q 样片"是一个通常为 BLE 应用保留的术语。  如果没有更多信息、我只能推荐 无线电软件包(rflib) API 文档中的 RF_getRssi 、该文档最终是 CMD_GET_RSSI RF 命令。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我知道大多数基于 AOA 的应用都使用 BLE 堆栈。

    不过、I/Q 采样更多地是 PHY 层方案。

    因此、我们想知道是否存在这样的低级别访问旁通 BLE 堆栈(开销)来捕获样本。

    谢谢

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这种抽象可以广泛获得。

    此致、
    瑞安