This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1253702/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5UNIFLASH

您好、先生、

  我有两个 CC2340R5 EVB、并希望使用 NESB 命令来实现射频数据包 TX/RX。 我在"nesb_ptx_handler.html"和"nesb_prx_handler.html"中检查您的示例代码、但未能实现。  
当我设置"cmd.config.autoRetransmitMode = 0"时、我可以使用"rfPlacketRx"接收 NESB TX、但在 NESB RX 示例代码上失败。 你能帮我检查一下吗?

EVB 版本:RevB/PG2.0
CCS:  12.3.0.00005.
示例代码: rfPacketTx、rfPacketRx
Uniflash 版本: 8.3.0.4307  

e2e.ti.com/.../0216.nesb_5F00_ptx_5F00_handler.htmle2e.ti.com/.../4452.nesb_5F00_prx_5F00_handler.html  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao。

    我们的 PropRf 专家将在周一之前不在办公室。  

    因此,我请你等到他回来。 与此同时、您或许能够在我们的 Simplelink Academy:  基础 RX 和 TX (TI.com)中找到解决方案。

    最好在讨论完这些问题后再提供更多的信息。

    在某些情况下、监听器日志可以帮助我们查看无线传输中发生的情况。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao:

    希望你好。 我想向您提供问题的状态更新:我们仍在调查您的问题、我们使用示例代码复制了测试、并正在研究结果。

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的支持。 我将  NESB 数据包格式与通用 RX 进行比较。  因此我 删除了地址字节并 将填充字节设置为0。 通用 RX 可以接收 NESB TX 有效载荷。 当我将 RX 从通用模式切换到 NESB 时、有效载荷丢失、但可以触发 NESB 射频激活事件。  

    非常感谢、
    Jerry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好

    希望你好。 对于 NESB 代码的实现、有两种方法可以处理它:
    您可以首先使用 SDK 中提供的示例代码(rfPacketRx、rfPacketTx)并根据需要修改/添加 NESB 网站上的代码。
    另一种方法是从 NESB 开始并根据需要添加您的函数/代码;需要注意的是、并非提供了使 NESB 正常工作所需的所有代码、因此为了使程序正常运行、需要进行一些更改。  

    一些关于代码本身的注释、代码假定 TX 和 RX 同时启动、并且代码具有(N 个数据包)*(X 数据包间隔)的超时值。 实际上、这意味着为了让 RX 端接收数据包、您需要在 TX 端按 RESET、而在 RX 端快速按 RESET。 但是、为了使代码更 易于使用、我建议将 TX"for"循环更改为"while"循环(uint32_t nexttime 下的行)、这样就可以更轻松地使 RX 接收数据包(我们可以保留 "cmd.config.autoRetransmitMode = 3")。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 我的实验只是想知道问题在哪里。 看起来 NESB RX 无法接收数据有效负载并回复 ACK。
    由于您可以使用示例代码进行复制、因此我可以等待您的解决方案。  

    谢谢。
    Jerry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我们计划创建一些简化的基准示例来突出显示 NESB 并与您分享;现在我们让 RX 端按预期运行、但 TX 端导致了一些小问题、我们将在明天回复您。  

    谢谢。
    A·F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我们已经与 NESB 的 TX 端解决了该问题。 提供了两个使用 NESB 的示例项目、一个是 RX NESB、另一个是 TX NESB。 他们应该提供一些更好的见解,使用 NESB"cmd.config.autoRetransmitMode = 3"。 当您插入两块板时、您应该看到这两块板都闪烁、表示它们接收到数据包、总共闪烁50次(表示100个数据包、因为它是一个切换选项)。 在调试会话中还使用"统计信息"、查看程序是如何运行的(下图中提供、nRxOk 表示从 Tx 接收到的数据包数量)。

    谢谢。
    A·F

    e2e.ti.com/.../TxNESB_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip e2e.ti.com/.../RxNESB_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您提供示例代码。 现在 NESB 函数可用。 顺便说一下、 "rtm_test_config.h"中的 NESB_ADDR_LEN 应为4、对吗?

    非常感谢、
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    很高兴听到它最后工作。 我想我们可能已经更改了该版本的 NESB_ADDR_LEN 3、我刚刚将 rtm_test_config.h 中的 NESB_ADDR_LEN 设置回4 (因为这是 RX 端设置的值)进行了测试、它运行正常。

    谢谢。
    A·F