大家好、
我们正在使用 TRF7970A、并且能够通过 Neard在 Linux 中完美地检测到 ISO 15693标签。
现在、我们正在尝试将标签更改为符合 ISO 14443标准的标签 A/B。 因此,我们最终得到了 Mifare 经典4K 卡。
使用 Mifare Classic 4K 卡-我们能够检测标签,但无法读取标签内容。 我们在 pic (参考 第12页)中找到了 MCU 的变通方法,但 Linux/neard 支持又如何呢?
请确认其兼容团队。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们正在使用 TRF7970A、并且能够通过 Neard在 Linux 中完美地检测到 ISO 15693标签。
现在、我们正在尝试将标签更改为符合 ISO 14443标准的标签 A/B。 因此,我们最终得到了 Mifare 经典4K 卡。
使用 Mifare Classic 4K 卡-我们能够检测标签,但无法读取标签内容。 我们在 pic (参考 第12页)中找到了 MCU 的变通方法,但 Linux/neard 支持又如何呢?
请确认其兼容团队。
您好!
抱歉、 此产品的论坛支持已简化为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。
根据本 产品页面和应用手册、 AM335x Linux 平台+ TRF7970A 可 使用 neard 成功读取2类、3类、4A 类、4B 类和5类标签。
https://www.ti.com/tool/LINUX-NFC-TRF7970A
此帖子可能也很有用。