This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:Linux 支持 ISO 14443 Mifare 经典标签

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1365179/trf7970a-linux-support-for-iso-14443-mifare-classic-tags

器件型号:TRF7970A

大家好、

我们正在使用 TRF7970A、并且能够通过 Neard在 Linux 中完美地检测到 ISO 15693标签。

现在、我们正在尝试将标签更改为符合 ISO 14443标准的标签 A/B。 因此,我们最终得到了 Mifare 经典4K 卡。

使用 Mifare Classic 4K 卡-我们能够检测标签,但无法读取标签内容。 我们在 pic (参考 第12页)中找到了 MCU 的变通方法,但 Linux/neard 支持又如何呢?


请确认其兼容团队。