This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642R 不同天线的功能

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1421816/cc2642r-functions-for-different-antenna-for-cc2642r

器件型号:CC2642R

工具与软件:

嗨、团队:

美好的一天!

我目前计划在我的设计中更改 CC2642R IC 的天线。 由于间距限制、LaunchPad 参考设计使用了反向 F 型天线、同时我正在考虑切换到 E 型天线。

为了清晰起见、我附上了两个天线的图像供您参考。

 倒置 F 型天线  


电动型天线

请分享您对此的看法吗? 具体而言、我想知道这一变化是否会影响绩效。


芯片天线怎么样?

感谢您的帮助。

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    您共享的图像无法正常工作。 您能否尝试将它们重新添加到该主题帖中。 我很熟悉 LaunchPad 上使用的倒置 F 型天线、但我不知道什么是 E 型天线、可能这是一种我不熟悉的命名法。

    在任何情况下、都会影响性能、具体取决于您要考虑的性能。 不同的天线会具有不同的增益/方向性。 它们可能对 PCB 设计更加敏感、或需要不同的调优才能实现所需的性能。 一般而言、变量太多、问题不够具体、我无法提供准确的答案。

    有关不同天线如何影响性能的示例、您可以查看 https://www.ti.com/lit/an/swra496a/swra496a.pdf 测量摘要

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克、

    美好的一天

    感谢您的及时响应。

    根据您共享的文档、  

    倒置 F 型天线的效率为71%。

    E 型天线的效率为66%。

    我计划使用 E 型天线、因为我的电路板上的空间非常小。

    我认为66%的效率可以、该值接近于反相的 F 型天线。

    另外、请帮助我计算 E 型天线的匹配电路、或者我可以使用与倒置 F 型天线相同的匹配电路。

    请分享您对此的看法吗?

    谢谢!
    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克、

    美好的一天

    我正计划使用该天线。  

    请看一下
     

    谢谢!

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    感谢您更新图像、我明白您现在所指的内容。 我真的不能对这个特定的设计(最新的橙色设计)进行评论、因为它不是在 TI 进行设计、测量或测试的内容。 我建议您将该天线的设计人员。 如果它的性能与我所链接的相似、那么在实际应用中、很难看到使用此弯折天线和倒置 F 型天线之间存在差异。

    对于天线匹配、目前还无法预先确定精确匹配的具体情况。 如果您拥有软件、您可以提前进行一些仿真工作、这可以让您接近目标、但实际上、它通常需要在实验室中进行一些实验。 各种因素都会略微改变天线参数、包括 PCB 周围环境(即、如果是塑料外壳、塑料类型、是否手持等)。  我们提供了详细的应用手册、其中介绍了调整天线(找到正确的匹配网络)的过程: https://www.ti.com/lit/an/swra726/swra726.pdf

    BR、

    周杰