This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:字段强度下降和下降意味着什么?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1449372/ri-trp-dr2b-what-does-field-strength-dropped-mean

器件型号:RI-TRP-DR2B

工具与软件:

尊敬的先生:

在数据表表表2-3中、一个响应是"场强下降"。

这是什么意思? 它与另一个响应"射频场强度太低"有何不同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

     我认为在这两种情况下、都不会执行"锁定"或"编程"命令、因为射频场不足以使读/写器和应答器执行命令。 可能是读/写器离应答器太远或在射频传输的中间移动。 任何一种情况都可能导致操作未完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    很好理解、感谢您的答复。