工具与软件:
我们在工作和不工作的板之间互换了 IC。 工作板上的 IC 在不工作板上正常工作、但不工作板上的 IC 在工作板上不工作、表明 IC 有故障。
到目前为止,我们已经组装了超过1000个器件在生产,我们面临这个问题在近50器件,我们还准备了一份报告,详细说明观察到的问题,包括 X 射线分析和信号比较 和 X 射线是良好的比较与工作板,所以请提供您的建议,以降低生产过程中的故障率,并在板级测试中检测这些问题的有效方法,而不连接天线板.
请提供您的建议、以查找此问题的 RCA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
什么连接到 TX 和 RX 引脚? 它们在您的原理图上打开。
数据表中包含用于连接到天线的阻抗匹配电路示例。 此关于天线最佳实践的应用手册也很有用。 TRF79xxA 的天线设计指南(修订版 C)
我真的不知道这些失败的原因。 也许我们可以先问您从哪里购买器件。 直接从 TI 购买?
我们正在运行 生产线、我们正面临 RFID 信号无法正常运行的问题[/报价]您好!
您能解释一下您想用 RFID 身份验证做什么吗? 您是否在读/写器和标签之间进行任何测试? 您的电路上是否有天线? 或者您是否只在 TRF7970A 和主机 MCU 之间进行测试? 我必须说、我不是这款器件的专家。
你(们)好
如果我们在不连接天线的情况下进行验证、RFID Ic 是否存在任何问题? [报价]最终、您需要在整个系统中使用天线来验证读取器和标签之间的正常工作。 在您的原理图上、我甚至看不到主机控制器。 这就是为什么我问您是否要在 TRF7970A 和主机处理器之间进行任何测试(例如身份验证)的原因。
为什么不运行包括天线在内的测试、以查看是否可以读取/写入某些标签、并观察 TX 和 RX 是否处于活动状态? 7%的故障率是一个极高的率,我怀疑它是一个 IC 目前的问题。 我已经查看了你们发给当地 FAE 的原理图。 我与产品说明书上的参考原理图进行了比较、并没有发现真正的重大差异。
在 TRF7970A 芯片状态控制寄存器中、你如何编辑不同的控制位以及是否编辑这些位?
您甚至可以通过 SPI 接口来读取和写入不同的 TRF7970A 寄存器吗? 您能展示一个 TRF7970A 和主机控制器之间 SPI 事务的示波器电容吗?
您是否启动了传输操作?
您的主机控制器是什么?