主题中讨论的其他部件:、 ENERGYTRACE
工具与软件:
我正在使用 LaunchPad (LP-EM-CC2340R5)检查示例程序 rfPacketTx 的运行。
LaunchPad 的电源电压(VDDS)为1.8V。
SDK 版本是8.10.01.02。
提供 VDDS (1.8V)后、引导加载程序似乎需要8ms~9ms 才能运行。 (我通过查看电源电流来估算此值。)
根据技术参考手册8.1.2、启动时间为260us。 相反、我检查的时间太长。
我的假设是内部稳压器(GLDO)的启动时间会受到影响。
您能告诉我 GLDO 的启动时间吗?
或者是否还有导致启动时间过长的任何其他可能原因?
此致、
Yoshi.