Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H、MSP-FET、
工具与软件:
您好!
我正在尝试通过连接到 MSP-FET 的 Code Composer Studio 为项目对 RF430FRL152HEVM 进行编码。 我下载了示例固件、并尝试在 CCS 中使用 RF430FRL152H NFC 项目示例。 我一直遇到几个问题:
1.当我首次将 MSP-FET 插入笔记本电脑时、它被识别为设备、但现在不再是设备、因为其他问题、我卸载并重新安装了 CCS、因此之后可能缺少一些固件或驱动程序来识别 MSP-FET、但我不确定什么?
2.我可以很好地生成示例项目、但当我对它们进行调试时、会出现这些项目
MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器需要恢复。 选择"恢复"以启动恢复过程。 注意:在恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到系统。
然后、当我按下"Recover (恢复)"时、系统会显示此信息
MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
首次 对其进行调试时、当我点击"接受"时、系统提示我点击"更新固件"、并且我相信 MSP-FET 会闪烁红色一秒钟、然后有关初始化的错误出现。 我已尝试过 USB1 USB2和 USB3、但未成功。 我已通过 JTAG 接头将 EVM 板插入 MSP-FET、然后将 MSP-FET 插入计算机。 我不知道我是否需要它、但我还在笔记本电脑上安装了 MSP430驱动程序、但这没有任何改变。 SV7接头仍处于连接状态、并且我为开关进行了以下设置:
S6:电源, S5: 0, S4:0, S3: M
抱歉、我以前从未使用过这些设备、因此我只是想知道是否缺少一些明显的东西? 我觉得这不会是 MSP-FET 不工作的错误、因为我刚
接触到新的东西、这是我第一次使用它。



\