This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:使用 MSP-FET 对 CCS 进行编程时出现问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1470329/rf430frl152hevm-problem-programming-with-ccs-using-msp-fet

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H、MSP-FET、

工具与软件:

您好!

我正在尝试通过连接到 MSP-FET 的 Code Composer Studio 为项目对 RF430FRL152HEVM 进行编码。 我下载了示例固件、并尝试在 CCS 中使用 RF430FRL152H NFC 项目示例。 我一直遇到几个问题:

1.当我首次将 MSP-FET 插入笔记本电脑时、它被识别为设备、但现在不再是设备、因为其他问题、我卸载并重新安装了 CCS、因此之后可能缺少一些固件或驱动程序来识别 MSP-FET、但我不确定什么?

2.我可以很好地生成示例项目、但当我对它们进行调试时、会出现这些项目

MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器需要恢复。 选择"恢复"以启动恢复过程。 注意:在恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到系统。

然后、当我按下"Recover (恢复)"时、系统会显示此信息  

MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

首次 对其进行调试时、当我点击"接受"时、系统提示我点击"更新固件"、并且我相信 MSP-FET 会闪烁红色一秒钟、然后有关初始化的错误出现。 我已尝试过 USB1 USB2和 USB3、但未成功。  我已通过 JTAG 接头将 EVM 板插入 MSP-FET、然后将 MSP-FET 插入计算机。 我不知道我是否需要它、但我还在笔记本电脑上安装了 MSP430驱动程序、但这没有任何改变。 SV7接头仍处于连接状态、并且我为开关进行了以下设置:  

S6:电源, S5: 0, S4:0, S3: M  

抱歉、我以前从未使用过这些设备、因此我只是想知道是否缺少一些明显的东西? 我觉得这不会是 MSP-FET 不工作的错误、因为我刚 接触到新的东西、这是我第一次使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 当我首次将 MSP-FET 插入笔记本电脑时、器件被识别为设备、但现在不再是设备了、因为其他问题、我卸载并重新安装了 CCS、因此执行此操作后、可能缺少一些固件或驱动程序来识别 MSP-FET、但我不确定什么?

    将 MSP-FET 插入您的 PC 后、您可以在 Windows 设备管理器中看到以下内容吗? 您有什么看法?  

      

    Unknown 说:

    如果您已试用过 TI MSP430 USB1、则是正确的。 SV7跳线已闭合、这很好。  

     \

    Unknown 说:
    S6:供应、S5:0、S4:0、S3:M 

    上述设置也正确。  

    您使用的是哪个 CCS 版本?

    您是否有另一台 PC 可供试用? 结果如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 MSP-FET 插入 PC 后、您可以在 Windows 设备管理器中看到以下内容吗? 您有什么看法?  [报价]

    它曾经显示您所连接的图像中的图片、但现在不再显示。 现在什么都没有出现。

    您使用的 CCS 版本

    我使用我认为是最新的版本- 20.0.2。  

    您是否有另一台 PC 可以试用? 结果是什么?

    我希望能够在星期一访问另一台 PC、然后我会告诉您结果。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用我认为最新的版本- 20.0.2。  [报价]

    我还建议您尝试使用早期 CCS 版本、如 CCS12.8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的声音。  我现在将结束该主题。 如果您有任何更新、您可以回写此帖子、并且状态将更改为"已打开"。