主题中讨论的其他器件: TPS62740、 CC2640、 SysConfig
工具与软件:
我使用 cc2640r2f 设计了一个 PCB 并焊接了所有组件(90%的时间我都确定已经正确焊接了所有组件)。 当我在 Target Configs 下执行"Test Connection"时、我成功通过了 JTAG 完整性检查! 但是、当我转至刷新电路板(通过 launchpad XDS110)时、我收到2个错误: -2064 (设备状态)和 -1170 (无法访问 DAP)。
我已阅读: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html
我尝试了更低的 TCLK、低至100kHz。 我已经尝试替换 MCU、24MHz 晶体振荡器(还不是32.7kHz 振荡器)、仔细检查了 MCU 和振荡器的所有焊接连接。 接下来我将尝试更换32.7kHz 振荡器、虽然它是全新的、但我感觉它出现缺陷的可能性很低。
更多信息:
该器件(PCB)由3V 纽扣电池供电、我使用 TPS62740降压转换器向 MCU 输出恒定的2V 电压。 (我还有一个小型开关、此开关也可选择使用3.7V 锂聚合物电池、并且降压转换器也能够成功转换为恒定的2V)。 这应该不是问题、因为 cc2640r2f 可以在低至1.8V 的电压下运行、而且我已经将 Launchpad 的3.3V 电压直接连接到电路板上、但我仍然遇到同样的问题。
请帮助,我在这方面有点时间紧张。 还有什么可能是这个问题? 我将附上 PCB 的图像。 如果有人需要 PCB 设计/原理图 kicad 项目、请告诉我(我不知道如何在此处附上)。