主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、
工具与软件:
我正在着手移植与 tm4c1294ncpdt 控制器集成的 RF-ID TRF7970A 模块。 我已经提出了有关支持代码的问题、但他们让我为 TM4C 移植 MSP 代码。 我正在尝试将代码移植给 tm4c 控制器以读取/写入 trf7970a。 我现在面临的问题是标签检测。 我已经根据数据表和其他参考文献从零开始发送了这条命令。
软初始化:0x03
空闲:0x00
写入:0x09寄存器中的0x01
写入:0x00寄存器中的0x21
写入:0x01寄存器中的0x88
延迟后,我发送命令:8f,90,3d,00,0f,26和60微秒延迟 Im 发送6c,这是我得到803e 响应
发送8f 和6c 后、我将从 RSSI 和 IRQ 寄存器获得40和3e 响应、发送5c 和7f 后、我无法从 FIFO 状态寄存器接收到读出字节和 ATqa 的任何响应。
问题是什么、是否遗漏了任何配置? 有人可以帮我解决这个问题吗?我可以发送或写入什么数据来获得正确的响应来读取 iso14443a NFC t2t 标签?