This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:对非通用 PHY 使用通用命令

Guru**** 2595640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1472813/lp-em-cc2340r5-using-generic-commands-with-non-generic-phy

器件型号:LP-EM-CC2340R5

工具与软件:

与特定于 PHY 的命令相比、有时通用命令看起来具有我想要的功能。

我可以将通用命令(RCL_CMD_GENERIC_RX_t、RCL_CMD_GENERIC_TX_t)与非通用 PHY 一起使用吗?

如果是、在哪里可以找到有关非通用 PHY (例如 IEEE 802.15.4 O-QPSK)的信息以使用通用命令。  通用命令具有 syncWord 等字段。  我在非通用 PHY 中没有看到相应的字段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些基于标准的 PHY 已经设置了同步字等参数。

    在 IEEE 802.15.4规范中、SFD (帧定界符起始、等效于同步字)已设置为以下值:

    因此在这个示例中、即使 Generic 命令可用于 IEEE PHY、某些参数不太可能可配置。

    谢谢!
    Toby