请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74670-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM74680
工具与软件:
您好!
我们计划在3kW 峰值功率设计中替换所有六个二极管、以便在三相全波整流中使用该器件。 交流电压为24VAC、所有相位均处于活动状态以支持总负载。
您在这种配置中发现了任何挑战吗? 由于数据表指出、2%的时间通过体二极管导通、因此应选择合适的 MOSFTE。
我们还需要 进行私密聊天以进行原理图审阅。
此致
Gaurav