This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:NTC 温度阈值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ25180, BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472003/bq25185-ntc-temperature-threshold

器件型号:BQ25185
Thread 中讨论的其他器件: BQ25180BQ25186

工具与软件:

大家好、在我的应用中、我有一个内部10k @ 25°C NTC 电阻器的电池连接到了 BQ25185。 NTC 的温度曲线与此处建议的103AT-2的温度曲线相同: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308117/bq25185-how-to-select-the-correct-ntc-for-battery-temperature-monitoring

在温度测试期间、我们注意到充电中断@ 55°C、但电池只能在5°C - 45°C 范围内充电。 充电中断时 TS 引脚上的阈值电压对应于数据表中指示的 Vhot、因此 BQ25185似乎正常。  

我的问题是:BQ25185允许电池充电的温度范围是多少? 如果需要不同的温度范围、如何调整电路才能满足温度要求?

提前感谢

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    问题似乎是您的 NTC 配置导致充电器检测到55°C 处的 HOT。 这可以 通过在 TS/MR 引脚上实现额外的电路来解决、 BQ25185 TS 功能使用内部电流源通过 NTC 热敏电阻对外部电阻网络进行偏置。 该器件的高温和低温电压阈值是为 β= 3435和10k @ 25°C 的热敏电阻设计的。

    我们的 TI Charger GUI 提供了外部 NTC 监控计算器、可用于选择电阻器网络值以调节高温和低温温度。

    对于下面所示的热敏电阻规格以及充电期间5°C 至45°C 的电池温度范围、请使用 Rs = 100Ω 和352kΩ:

    要了解更多信息、建议查看本应用手册: 使用 BQ25180线性充电器充分发挥 NTC 的全部潜力

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、感谢您的答复、我将检查 AN。 对于该解决方案、我唯一担心的是如果 Rs 或 Rp 发生故障、阈值会发生变化、从而使电池充电温度超出正确的范围。

    此致

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    首先、我想澄清一下、外部 NTC 监控计算器是为 BQ2518x 系列中 I2C 控制的器件设计的。 这意味着  在计算器中调整温度阈值 可提供不 直接适用于独立 BQ25185的电阻器值。 对于 BQ25180/186/188、可以通过 I2C 调整温度阈值、这反过来会修改 TS 引脚上的高温和低温电压阈值。 因此、我在上一次回复中共享的计算器输出和电阻器值仅适用于 BQ25180/186/188。

    其次、使用103AT-2 10k NTC 时、选择可实现5°C 至45°C 电池温度窗口的 Rs 和 Rp 电阻值具有挑战性。 实际上、它需要一个 β Ω 大得不切实际的 NTC、才能在 BQ25185 TS 电压阈值下正常工作。 例如、该参数适用于 β=5500和10k @ 25°C 的 NTC 热敏电阻、如下面 TS 电压与电池温度间关系图中的实线所示:

    最简单的解决方案是使用 BQ25186、它与 BQ25185具有相同的封装方式、并允许通过 I2C 配置 TS 电压阈值、从而可以实现具有103AT-2 10k NTC、100Ω 和352kΩ 的5°C 至45°C 窗口。 请告诉我您对该选项的看法、我们可以进一步探讨。 在下图中、请注意5°C 和45°C 处的 TS 电压分别是可配置的冷阈值和热阈值:

    最后、我知道您担心当 Rs 或 Rp 以某种方式发生故障时、电池会在不安全的温度下充电。 如果 BQ25186和 BQ25185检测到 TS 引脚开路、则它们不允许充电。 此外、这些器件都具有有源电压钳位、可防止 TS/MR 引脚上的电压上升到 VTS_CLAMP 阈值以上。 如果您可以为您的问题提供其他背景信息、例如未组装电阻器或其他内容、这将帮助我更好地解决该问题。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    遗憾的是、使用 I2C 无法更改温度阈值、充电器需要独立工作。 我想  我会寻找其他满足我要求的充电器。 谢谢您的支持!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的更新。 我知道您对独立充电器的需求。 如果您再次访问或需要帮助寻找替代方案、请随时联系-我很乐意提供帮助!

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我的情况与 Alberto 类似、电池的充电限制为45°C。 顺便说一下、我发现使用该工具生成 TS 电压与电池温度之间的关系图很有趣。 我尝试了复制公式、但结果不同、如下所示:



    您能否共享指向图表的链接或指出错误?

    在公式中、值273.15与什么相对应?



    此致、

    Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos、您好!

    感谢您的咨询。 尝试为 CCompensated 复制并粘贴此内容

    c_{compensated}=i_{TS}\left (\left (R_{P}\right)^{-1}+\left (R_{S}+\left (R_{NTC}\cdot e^{B_{ETA}\left (\frac{1}{x+273.15}-\frac{1}{25+273.15}\right)}^{-1}^右)

    273.15 将摄氏度转换为开尔文、以便在公式中保持一致的单位。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它起作用了! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos、您好!

    没问题—我很高兴它成功了! 如果您有任何其他问题、请随时联系。

    此致、

    ALEC