主题中讨论的其他器件: TVS3300、TVS1800
工具与软件:
在 LM74910-Q1数据表第32页的第 10.2.4段中、MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1以下陈述让我困惑:
"建议使用 VDS 额定电压为60V 的 MOSFET 以及单个双向 TVS、或使用 VDS 最大额定值为40V 的 MOSFET 以及两个背对背连接在输入端的单向 TVS。 "
我们有一个12V 双电池系统、并想使用两个 LM74910-Q1器件的有源 ORing。
由于我们正在寻求具有极高电流(115A)和单个 MOSFET 解决方案、RDS (on)< 0.5m Ω、因此40V VDS 似乎是更好的 选择、IAUCN04S7N004似乎是一个不错的选择(VGS = 20V)。
我们考虑使用单个双向 TVS、例如 具有最大1500W 的 TPSMC22CA-VR 钳位电压35.5V @42.3A (Vc@125*C = Vc@25*C x (1+0.092/100 x (125*C-25*C))=38.76V)、反向关断电压最大22V @1uA 如有刷直流电动机。
最后、为了提供更大的裕度、我们可以选择 具有 最大值的 TPSMC20CA-VR 钳位电压为32.4V @46.33A (Vc@125*C = Vc@25*C x (1+0.091/100 x (125*C-25*C)=35.35V)、反向关断电压为20V @1uA (最大值) 如有刷直流电动机。
注意:您的数据表中建议的 SMBJ 系列(12V 电池系统的 TVS 选型为10.4.2)在反向关断和最大值之间具有非常大的间隔 钳位电压。 例如、 VRM 为18V 的 SMBJ18CA 与 Vc 为39.3V@25*C / 42.9V@125*C 的 SMBJ18CA
不过、您的数据表建议在 VDS = 40V 的情况下使用两个背对背连接的单向 TVS。
为什么? 为什么这优于双向 TVS? 对 TVS 二极管的理解中缺少什么?
您的应用手册"如何选择浪涌二极管"(www.ti.com/.../slvae37.pdf) 还会让我在钳位电压中计算动态电阻时混淆。
TVS 数据表不提供任何动态电阻数据。 我假设提供的最大值 数据表中的钳位电压已经对 insec 内 RDYN 进行计数。
这个假设我错了吗?
此致、
Ferenc