工具与软件:
我目前正在测试 BQ25750、对该器件的特性很满意、不同之处在于它需要 I2C 配置来设置输出电压。
到目前为止、我对板载降压-升压性能非常满意。
是否有允许对输出电压进行硬件配置的类似器件、以便在初始电源应用或电池插入时、我们不需要为 i2c 配置的处理器加电?
我的要求:
输入电压为9-36V
电池1至8芯18650 LiFePO4、需要2芯
输出电压24V 以上、15W 以上、无 I2C 干预进行配置
需要动态电源管理
无需输入电压调节
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我目前正在测试 BQ25750、对该器件的特性很满意、不同之处在于它需要 I2C 配置来设置输出电压。
到目前为止、我对板载降压-升压性能非常满意。
是否有允许对输出电压进行硬件配置的类似器件、以便在初始电源应用或电池插入时、我们不需要为 i2c 配置的处理器加电?
我的要求:
输入电压为9-36V
电池1至8芯18650 LiFePO4、需要2芯
输出电压24V 以上、15W 以上、无 I2C 干预进行配置
需要动态电源管理
无需输入电压调节
谢谢你
您好、
感谢您在这方面的努力。
澄清一下、您需要一款无需设置 EN_AUTO_REV 即可自动进入反向模式的充电器? 我们目前没有这样的充电器。
关于使用 BQ25750来实现这一点、我有几条建议:
此致、
埃森·加洛韦
谢谢 Ethan、
我们可能需要使用 EEPROM 解决方案、是否有合适的器件系列来加载配置? 我本来以为需要 uC 来加载配置数据。
由于功率/电压范围限制、我们没有空间安装额外的直流/直流转换器。 我可以使用输入范围为9-36V 的24V 电源模块为 BQ25750供电、这意味着 BQ25750必须在外部电源中断时将电池电压升高到24V、也可以使用 BQ25750在>9V 的电压下为24V 模块供电。 任一解决方案都需要过多的电池节数、否则我们需要启用自动反向并提高电压(首选)。
您好、
啊、明白了。 感谢您提供新信息。
[报价 userid="487132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485018/bq25750-looking-for-similar-capability-to-bq25750-without-need-for-i2c-configuration-of-output-voltage/5702855 #5702855"]我们可能需要使用 EEPROM 解决方案、是否有合适的器件系列来加载配置? 我本来以为需要 UC 来加载配置数据。我查找了器件、我认为 MSP430G2230-MSP430G2230 EP 的值可能为 µC μ s、以加载相关设置。 这样的一个器件是否可以在您的系统中正常工作、以便加载 BQ25与其 相关的 I2C 寄存器?
您可能需要在 μ µC 论坛上打开新的 E2E 主题、以确保它适用于您的系统。
此致、
埃森·加洛韦