This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:LM317MKVURG3 - Vin - Vout 额定值

Guru**** 2663225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS7A16A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484235/lm317m-lm317mkvurg3---vin---vout-rating

器件型号:LM317M
主题中讨论的其他器件:LM317TPS7A16A-Q1

工具与软件:

您好!

造成的损坏。 我们必须在 Vin - Vo = 45V 下运行。 LDO 中的损耗将为2.1W。 热设计非常好、并且器件的温度未超过外壳上的80°C。 我们可以预期出现哪种故障模式? 我们希望使用此配置制作100块电路板。

您能否建议引脚对引脚直接替代具有更高 Vin-Vo 额定值的器件?

VIN = 60V

VOUT = 15V