This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56L:使用分压器启动 UCC28C56L 时的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483625/ucc28c56l-issue-with-ucc28c56l-startup-using-voltage-divider

器件型号:UCC28C56L

工具与软件:

我设计了一个反激式电路、使用 UCC28C56L 将100V 转换为12V。
根据 Webench 设计器的参考设计、输入电源降压至18V (VDD 引脚)以打开 IC。
但是、在我们提供电源时、IC 未打开。 甚至 Vref 也不会出现。
我已经根据数据表进行了计算、甚至尝试通过减小电阻来更改分压器、以便10mA 电流可以流动。 但是、IC 两端的电压仍无法建立至18V、IC 也未导通。

当我为 IC 提供外部18V 电源时、它会完全正常运行、并且我在 Vref 上得到适当的5V 电压。 在这种情况下、我尝试提供输入电源时、IC 出现故障。
您能否帮助有效地计算分压器、以便使 IC 开启并正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向您提供原理图、以便我建议对您的设计进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在个人聊天中发送了原理图、请查看并更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到。 请提供链接或发送至 hong_huang@ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过邮件发送了一个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我会查看原理图、并会在7天内通过电子邮件给您回复。 我将关闭该主题帖。