This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:UCC28880的推荐替代器件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485303/ucc28880-recommended-replacement-for-ucc28880

器件型号:UCC28880
Thread 中讨论的其他器件: UCC28881

工具与软件:

嗨、团队:

UCC28880已成为 NRND。

能否继续生产类似的产品 UCC28881?

从 UCC28880更改为 UCC28881时、有任何设计注意事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28881与 UCC28880引脚兼容、专为225 mA 应用而设计。  UCC28880是专为100 mA 应用而设计的。  在高侧降压转换器中、您只需将 UCC28880替换为 UCC28881、便可在您的设计中正常使用。

     

    我看到的唯一可能的问题是、与 UCC28880相比、UCC28881的峰值电流更高。   如果您的最大负载是100 mA、那么该设计将以较低的有效开关频率运行。  根据您的设计、这可能会进入可闻范围。  要解决此问题、您只需增加反馈电容器即可增加有效开关频率。

    以下链接将为您带来一份应用手册、其中讨论了如何降低 UCC28881应用中的可闻噪声。  如果您遇到此问题、本应用手册应能帮助您解决问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua821

     

    此致、