This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:规格检查

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63806, BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485143/bq25622e-spec-check

器件型号:BQ25622E
主题中讨论的其他器件:TPS63806

工具与软件:

你(们)好

要求:VBUS 5V 输入>充电器 IC >电源通电>系统>升压直流/直流>输出电压5V @3A 我们是否可以选择 BQ25622E + TPS63806?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:  

    请查看我的以下评论。 作为电池充电器专家、我无法专门为您的系统中用于升压直流/直流 IC 的理想器件选择发表意见。 我建议 在标题中再发布一篇专门询问 TPS63806的帖子。  

    话虽如此、对于5V 的 Vout 轨、通用电源路径流程看起来不错。 我要指出的是、您将无法同时提供5V @ 3A 输出和为电池充电。 BQ25622E 最大可支持3.25A 的输入电流消耗、因此在充电器 IC 和升压直流/直流转换器中需要充电和功率损耗之间、该设计将无法支持3A 输出电流消耗并同时为电池充电。  

    此致、

    Garrett